结果:找到"触控一体机 奶茶机",相关内容1000条
  • 机械入门秘笈,图解数控机床的组成、分类,你都了解数控机床吗?
  • 一、数控机床数控机床就组成而言,主要分为机床主体、传动系统和数控系统三大部分。1.机床主体机床主体是机床的主要组成部分,也是机床的硬件,是机床的重要机械附件部分,也是最容易通过肉眼直观看到的部分,包括床身及底座铸件、主轴及变速箱、导轨及滑台、润滑、排屑及冷却等部分。2.传动系统传动系统是数控机床的重要“脉络”,主导机床各部分的有序进行及完成机床的工作使命,他包括刀具、传动机械和辅助动力系统。(1)就刀具部分而言,包括保护装置、刀库和换刀装置;(2)作为传动系统的第二大组成——传动机械包括滚珠丝杆、直线导轨和蜗杆副三个部分;(3)辅助动力系统则包含液压系统和启动系统两个部分,这两个部分是数控机...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 数床 数字械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-08 09:54:00
  • 中国数控机床技术发展的怎么样了,想要跻身世界一流还需解决这些问题
  • 数控机床是制造业的“母机”,是衡量一个国家制造业水平和竞争力的重要指标。近日,有媒体报道称,中国自主研发高端数控机床实现突破,打破了国外技术壁垒,达到了世界一流水平。这究竟是真的吗?中国数控机床技术到底有多强?现代机床技术水平怎么样?数控机床作为现代工业生产最重要的工具之一,被称为“工业母机”,区别于以前落后的传统机床,它是在数控程序控制系统的控制下进行高精密加工的机床,其具有生产效率高、加工精度高、自动化程度高等优点,在汽车、航空航天、电子、模具制造等众多领域得到广泛应用。而数控机床的水平,就直接反映了一个国家的装备制造业水平和竞争力。追述其发展历程,数控机床最早出现在二十世纪五十年代,是...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 数床编程 数 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:51:00
  • PWM信号控制舵机原理
  • 现在常用的舵机控制信号主要有PWM信号和串口总线信号两种:其中PWM信号控制比较简单,但是功能只有一个即控制舵机转动;串口总线信号控制则比较复杂,需要控制器有串口输出功能,但是能实现较多的功能,除了可以控制舵机转动外还可以获取舵机的各种信息以及对舵机进行各种设置,具体需要配合相应的协议文件使用。以下描述怎么使用PWM信号控制舵机:PWM信号:一种周期固定脉宽(高电平宽度)可变的连续电平信号。PWM信号产生方式有两种:第一种:由MCU的普通GPIO口输出,分辨率较低,程序比较复杂,需要使用到定时器;第二种:由MCU的硬件PWM输出,分辨率较高,可以达到1us或更小,程序比较简单,须要MCU具备...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 舵 PWM 舵 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-02-21 11:30:00
  • 瑞迅科技触控一体机在奶茶机上的应用解决方案
  • 在现代忙碌的生活节奏中,奶茶成为一种受欢迎的饮品,尤其受到年轻人的喜爱。为了满足个性化、定制化的需求,智能奶茶机应运而生。根据相关调查数据,越来越多的消费者对奶茶的品质和口味有更高的要求,这为智能奶茶机的发展提供了巨大的市场潜力。在这个快节奏的时代,智能奶茶机为奶茶爱好者带来了前所未有的便利和高效,一起享受健康、美味、便捷的奶茶新纪元!作为长期专注于嵌入式计算机系统产品及物联网技术解决方案提供者的瑞迅科技,在智能奶茶机方面推出了相应的智能化解决方案,为奶茶市场注入新的活力,助力奶茶机的现代化改造,并为其提供全方位的支持。该方案基于嵌入式计算机系统,融合物联网技术,提供一套全面的解决方案。软件...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2024-02-02 10:47:00
  • 瑞迅科技触控一体机在茶咖商用设备上的应用解决方案
  • 随着现代生活的节奏越来越快,人们对便捷、高效的生活方式的需求也日益增长。在这样的背景下,智能咖啡机应运而生,为我们的生活带来了全新的选择和体验。它不仅改变了传统的饮茶、饮咖啡方式,更以其智能化、人性化的设计,为人们提供了更加轻松、舒适的享受。作为长期专注于嵌入式计算机系统产品及物联网技术解决方案提供者的瑞迅科技,在智能咖啡机方面推出了相应的智能化解决方案,为咖啡市场注入新的活力,助力咖啡机的现代化改造,并为其提供全方位的支持。该方案基于嵌入式计算机系统,利用物联网技术,提供全面解决方案。软件系统涵盖了AI、大数据、云和智能终端技术,硬件系统旨在为用户提供高效、个性化的咖啡制作体验。通过软硬件...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2024-02-01 09:44:00
  • 全自动吉他
  • 我学吉他的现在目录好的吉他放着吃灰,我之前看见国外还是国内有人用单片机做了一把全自动吉他,可以自己弹还能和音,不过我在网上找不到相关的资料,具体是怎么实现全自动的不是清楚,目前知道的是可以用步进电机来拔动琴弦,用的电商平台上卖的半自动和音器,识谱的功能好像是提前写进去的。不知道有人知道这个东西吗?欢迎讨论
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电制,步进电 发帖人:小柯爱开发 发帖时间:2022-10-29 01:19:00
  • 工控一体机和常见的平板电脑有什么区别?
  • 工控一体机又名工业控制计算机,是专门为工业控制设计的计算机,已经成为人机互动的典型代表,触摸屏可以做为工控机的输入和显示单元。工控一体机的应用场景正在从传统的工业领域逐渐延伸到医疗、交通、自助终端等其它垂直应用领域。那么,工控电脑一体机与普通的商用平板电脑有什么区别呢?瑞迅科技为您带来知识分享:首先从外观上看,工控一体机背面一般会有box贴附,多出的这个盒子放置了主电路板,提供多种工业/商业接口,像usb、串口等;而平板电脑多是屏机一体,电路板巧妙设计于屏背面,且大小规格无缝贴合,为了便携易操作。其次从功能方面看,工控机多以arm架构(精简指令集,后续会专讲)的cpu为核心展开,它的目的主打...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 工 嵌入式 ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2022-10-26 18:13:00
  • 单片机茶炉语音控制ic,NRK3301智能茶吧机语音芯片方案
  • 在崇尚仪式感、品质感的消费理念带动下,茶饮小家电市场迎来发展契机。茶饮机、养生壶等被他们归入健康类生活小家电,茶饮之风,在现代科技的加持下,重新回归年轻人消费视野。在阿里发布的“天猫净饮水行业趋势书2021”中提到,饮水产品正在围绕消费需求进行产品衍生和升级,围绕水的水质、味道、口感、健康、出水状况等创新的升级类饮水产品迎来强劲增长,新兴品类如即热/台式饮水机、茶吧机等产品同比增长贡献率达到167%。茶吧机、茶饮机等通过现有技术间的融合,将烧沸水、泡/煮茶的场景与饮水机、过滤器等结合,提升了喝茶体验,加热温控、过滤净化、功能延展、智能控制等也为此类产品增加了差异化卖点。其中智能离线声控茶吧机...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 炉语音制ic 智能语音芯片方案 智能语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-26 14:16:00
  • VK3603脚位更少电源供电系列智能电表3/三键触摸触控检测芯片
  • 产品型号:VK3603产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:ESOP8产品年份:新年份联系人:陈锐鸿概述:VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点:•工作电压2.4-5.5V•待机电流7uA/3.3V,14uA/5V•...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 3键 发帖人:苹果123 发帖时间:2022-04-14 09:08:00
  • 双赞的一体机主板能应用到哪些行业?
  • 在公共场所上都看到很多一体机的产品,比如:触控一体机、金融一体机、触摸屏一体机、互动一体机、教育一体机、门禁一体机、触摸查询一体机、广告一体机、教学一体机、人脸识别一体机、工业一体机、会议一体机、游戏一体机等等。不同行业的一体机,所需求的功能也不同,因此主板的需求也不一样!双赞的一体机主板能应用到哪些行业?双赞工控给大家分析一下!一、广告一体机广告一体机是利用标准液晶显示器、液晶电视机,通过联网和多媒体系统控制等方式实现信息显示和视频广告播放的新一代智能设备。广告一体机功能有外触摸技术,可任意切割画面,同时播放视频、图片、文字,互不干扰、色彩丰富,亮丽,可双屏展示,达到最佳广告宣传效果,支持...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-16 11:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: